DOCA0006FR-08

Configuration du tarif

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

2060

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

0-4

Mode multitarif :

  • 0 = Désactiver multitarif
  • 1 = Utiliser la liaison de communication pour le contrôle du tarif (maximum 4 tarifs)
  • 2 = Utiliser l’entrée numérique 1 pour le contrôle des tarifs (2 tarifs)
  • 3 = Utiliser l’entrée numérique 2 pour le contrôle des tarifs (4 tarifs)
  • 4 = Utiliser RTC pour le contrôle du tarif (maximum 4 tarifs)

2008

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

1-4

Tarif :

NOTE: Uniquement si le multitarif est contrôlé par la liaison de communication
  • 1 = T1
  • 2 = T2
  • 3 = T3
  • 4 = T4

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.