DOCA0006ZH-08

设置费率

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

2060

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

0 – 4

复费率模式:

  • 0 = 禁用复费率
  • 1 = 使用 COM 作为费率控制(最多 4 个费率)
  • 2 = 使用 1 路数字输入作为费率控制(2 个费率)
  • 3 = 使用 2 路数字输入作为费率控制(4 个费率)
  • 4 = 使用 RTC 作为费率控制(最多 4 个费率)

2008

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

1 – 4

费率:

注: 仅在由通讯控制复费率的情况下
  • 1 = T1
  • 2 = T2
  • 3 = T3
  • 4 = T4

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.