DOCA0006ZH-08

修改数值

修改数字值时,默认情况下会选择最右边的数字(日期/时间除外)。您只能为以下参数设置数字值:

  • 日期

  • 时间

  • VT 一次电压

  • CT 原边

  • 密码

  • 测量仪的 Modbus 地址

  • 触发设定点

  • 恢复设定点

  • 时间延迟/间隔期间

要修改数字值,请:

  1. 使用 按钮修改选定的数位。
  2. 确认新的参数值并移动到下一位。视需要修改下一位,或者按
  3. 继续移动数位,直到到达最后一位,然后再次按 确认新的参数值。
    注: 如果输入了无效的设置并且按了 ,鼠标将停留在该参数字段中,直到输入了有效的值。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.