DOCA0006FR-08

Modifier une valeur numérique

Lorsque vous modifiez une valeur numérique, le chiffre situé à l’extrême droite est sélectionné par défaut (sauf pour la date et l’heure). Les paramètres suivants sont les seuls pour lesquels vous devez définir une valeur numérique :

  • Date

  • Horloge interne et synchronisation

  • TT primaire

  • Primaire TC

  • Mot de passe

  • Adresse Modbus de l’appareil

  • Seuil d’activation

  • Seuil de désactivation

  • Temporisation / Durée de l’intervalle

Pour modifier une valeur numérique :

  1. Appuyez sur ou sur pour modifier le chiffre sélectionné.
  2. Appuyez sur pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre et passer au chiffre suivant. Modifiez le chiffre suivant si nécessaire ou appuyez sur .
  3. Continuez à parcourir les chiffres jusqu’à atteindre le dernier, puis appuyez sur de nouveau pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.
    NOTE: Si vous saisissez une valeur de paramètre non valide et appuyez sur , le curseur reste dans le champ de ce paramètre jusqu’à ce que vous saisissiez une valeur valide.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.