DOCA0006RU-08

Изменение числового значения

При изменении числового значения по умолчанию выбрана крайняя правая цифра (за исключением даты/времени). Вы устанавливаете числовые значения только следующих параметров:

  • Дата

  • Время

  • ТН первичная обмотка

  • ТТ первичная обмотка

  • Пароль

  • Адрес Modbus счетчика

  • Уставка включения

  • Уставка отключения

  • Задержка / продолжительность интервала

Изменение числового значения:

  1. Используйте кнопку или , чтобы изменить выделенный знак.
  2. Нажмите , чтобы подтвердить новое значение параметра и перейти к следующему знаку. Если нужно, измените следующий знак или нажмите .
  3. Продолжайте перемещаться по знакам, пока не достигнете последнего, а затем нажмите еще раз, чтобы подтвердить новое значение параметра.
    Примечание: В случае ввода недопустимой настройки и нажатия на курсор остается в поле этого параметра до ввода допустимого значения.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.