DOCA0006ES-08

Modificación de un valor numérico

Al modificar un valor numérico, el dígito del extremo derecho se selecciona de forma predeterminada (excepto en el caso de la fecha y la hora). Los siguientes parámetros son los únicos para los cuales se establece un valor numérico:

  • Fecha

  • Hora

  • Primario del TT

  • Primario del TI

  • Contraseña

  • Dirección Modbus de central de medida

  • Umbral de activación

  • Umbral de desactivación

  • Retardo de tiempo / Duración de intervalo

Para modificar un valor numérico:

  1. Utilice los botones o para modificar el dígito seleccionado.
  2. Pulse para confirmar el valor del nuevo parámetro y pasar al siguiente dígito. Modifique el siguiente dígito si es necesario o pulse .
  3. Siga desplazándose por los dígitos hasta llegar al último y, a continuación, pulse de nuevo para confirmar el nuevo valor de parámetro.
    NOTA: Si introduce un ajuste inválido y pulsa , el cursor permanece en el campo de ese parámetro hasta que introduzca un parámetro válido.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.