DOCA0006ZH-08

使用显示屏设置时钟

下图说明了在首次启动测量仪或断电后如何设置时钟。要在正常操作期间设置时钟,请参阅适合您的测量仪的配置模式菜单树
  1. 测量仪启动期间提示您设置日期和时间时,请按
  2. 使用 按钮输入测量仪 Password (High) (默认为“0010”)并按
  3. 使用 按钮设置日期(DD-MMM-YYYY 格式)和时间(HH:MM:SS 格式)。
  4. 将更改保存至测量仪。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.