DOCA0006FR-08

Réglage de l’horloge à l’aide de l’afficheur

L’image suivante illustre comment régler l’horloge à la mise sous tension de l’appareil ou après une coupure d’électricité. Pour régler l’horloge en fonctionnement normal, reportez-vous à l’arborescence du menu en mode configuration de votre appareil.
  1. Appuyez sur lorsque vous êtes invité à régler la date et l’heure à la mise sous tension de l’appareil.
  2. Appuyez sur ou pour entrer le mot de passe Password (High) de l’appareil (le mot de passe par défaut est « 0010 »), puis appuyez sur .
  3. Appuyez sur ou pour régler la date au format JJ-MMM-AAAA et l’heure au format HH:MM:SS .
  4. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.