DOCA0006ES-08

Configuración del reloj mediante la pantalla

En la siguiente imagen se muestra cómo ajustar el reloj al encender por primera vez la central de medida o después de un fallo de alimentación. Para establecer el reloj durante el funcionamiento normal, consulte del Árbol de menú del modo de configuración de su central de medida.
  1. Pulse cuando se le solicite que ajuste la fecha y la hora al encender la central de medida.
  2. Utilice los botones o para introducir la contraseña (alta) (Password (High)) de la central de medida (el valor predeterminado es “0010”) y pulse .
  3. Utilice los botones o para establecer la fecha en el formato DD-MMM-YYYY y la hora en el formato HH:MM:SS.
  4. Pulse para guardar los cambios realizados en la central de medida.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.