DOCA0006RU-08

Настройка часов с помощью дисплея

На следующем рисунке показано, как настроить часы после первого включения счетчика или после отказа питания. Инструкции по настройке часов при нормальной эксплуатации см. в разделе Дерево меню режима конфигурации для вашего счетчика.
  1. При включении счетчика нажмите , когда вам будет предложено установить дату и время.
  2. Используйте кнопку или для ввода значения Password (High) (пароль, высок.) (по умолчанию "0010") и нажмите .
  3. Используйте кнопку или для настройки даты в формате ДД-МММ-ГГГГ и времени в формате ЧЧ:ММ:СС.
  4. Нажмите , чтобы сохранить изменения в счетчике.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.