DOCA0006ZH-08

测量仪描述

PM3200 / PM3210

 

A

控制电源输入(L1、L2)

 

B

显示屏

 

C

电能脉冲 LED(用于检查精度)

 

D

用于远程传输的脉冲输出(S0+、S0-)(仅限 PM3210

 

E

取消

 

F

确认

 

G

向上移动

 

H

向下移动

 

I

电流输入(I1、I2、I3)

 

J

电压输入(V1、V2、V3、Vn)

   
 
 
 

PM3250 / PM3255

 

A

数字输入 x 2(仅限 PM3255

 

B

数字输出 x 2(仅限 PM3255

 

C

通讯端口

 

D

通讯 LED(用于通讯诊断)

 

E

电能脉冲 LED(用于检查精度)

 

F

取消

 

G

确认

 

H

向上移动

 

I

向下移动

 

J

显示屏

 

K

电流输入(I1、I2、I3)

 

L

控制电源输入(L1、L2)

 

M

电压输入(V1、V2、V3、Vn)

   
 
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.