DOCA0006ES-08

Descripción de la central de medida

PM3200 / PM3210

 

A

Entrada de alimentación (L1, L2)

 

B

Pantalla

 

C

LED de impulsos de energía (para comprobar la precisión)

 

D

Salida de impulsos (S0+, S0-) para transferencia remota (solo PM3210)

 

E

Cancelación

 

F

Confirmación

 

G

Arriba

 

H

Abajo

 

I

Entradas de intensidad (I1, I2, I3)

 

J

Entradas de tensión (V1, V2, V3, Vn)

   
 
 
 

PM3250 / PM3255

 

A

2 entradas digitales (solo PM3255)

 

B

2 salidas digitales (solo PM3255)

 

C

Puerto de comunicaciones

 

D

LED de comunicaciones (para el diagnóstico de las comunicaciones)

 

E

LED de impulsos de energía (para comprobar la precisión)

 

F

Cancelación

 

G

Confirmación

 

H

Arriba

 

I

Abajo

 

J

Pantalla

 

K

Entradas de intensidad (I1, I2, I3)

 

L

Entrada de alimentación (L1, L2)

 

M

Entradas de tensión (V1, V2, V3, Vn)

   
 
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.