DOCA0006FR-08

Description de l’appareil

PM3200 / PM3210

 

A

Entrée d’alimentation dédiée (L1, L2)

 

B

Afficheur

 

C

Voyant LED à impulsions d’énergie (pour vérifier la précision)

 

D

Sortie à impulsions (S0+, S0–) pour transfert à distance (PM3210 uniquement)

 

E

Annulation

 

F

Confirmation

 

G

Flèche vers le haut

 

H

Flèche vers le bas

 

I

Entrées de courant (I1, I2, I3)

 

J

Entrées de tension (V1, V2, V3, VN)

   
 
 
 

PM3250 / PM3255

 

A

2 entrées numériques (PM3255 uniquement)

 

B

2 sorties numériques (PM3255 uniquement)

 

C

Port de communication

 

D

Voyant LED de communication (pour le diagnostic de la liaison de communication)

 

E

Voyant LED à impulsions d’énergie (pour vérifier la précision)

 

F

Annulation

 

G

Confirmation

 

H

Flèche vers le haut

 

I

Flèche vers le bas

 

J

Afficheur

 

K

Entrées de courant (I1, I2, I3)

 

L

Entrée d’alimentation dédiée (L1, L2)

 

M

Entrées de tension (V1, V2, V3, VN)

   
 
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.