DOCA0006RU-08

Описание счетчика

PM3200 / PM3210

 

A

Вход управляющего напряжения (L1, L2)

 

B

Дисплей

 

C

Светодиодный индикатор импульсов энергии (для проверки точности)

 

D

Импульсный выход (S0+, S0-) для удаленной передачи (только PM3210)

 

E

Отмена

 

F

Подтверждение

 

G

Вверх

 

H

Вниз

 

I

Входы тока (I1, I2, I3)

 

J

Входы напряжения (V1, V2, V3, Vn)

   
 
 
 

PM3250 / PM3255

 

A

Цифровые входы x 2 (только PM3255)

 

B

Цифровые выходы x 2 (только PM3255)

 

C

Порт связи

 

D

Светодиодный индикатор связи (для диагностики канала связи)

 

E

Светодиодный индикатор импульсов энергии (для проверки точности)

 

F

Отмена

 

G

Подтверждение

 

H

Вверх

 

I

Вниз

 

J

Дисплей

 

K

Входы тока (I1, I2, I3)

 

L

Вход управляющего напряжения (L1, L2)

 

M

Входы напряжения (V1, V2, V3, Vn)

   
 
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.