DOCA0006ES-08

Puntos de precintado de la central de medida

Todas las centrales de medida tienen tapas protectoras y puntos de precintado para ayudar a prevenir el acceso a las entradas, las salidas y a las conexiones de intensidad y tensión.

 

A

Puntos de precintado (3)

 

B

Cubiertas precintables (2)

 

NOTA: Las cubiertas precintables deben instalarse y precintarse con el cable de acero hasta los puntos de precintado. Para el precintado, utilice cable de acero con un diámetro de 1,6 mm (1/16 in) y una longitud ajustable de 152,4 mm (6 in).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.