DOCA0006RU-08

Точки опломбирования счетчика

Все счетчики оснащены пломбировочными крышками и имеют три точки опломбирования для недопущения доступа ко входам и выходам, а также разъемам тока и напряжения.

 

A

Точки опломбирования (3)

 

B

Пломбировочные крышки (2)

 

Примечание: Пломбировочные крышки необходимо устанавливать и опломбировать в точках уплотнения стальным тросом. Для опломбирования используйте стальной трос диаметром 1,6 мм (1/16 дюйма) и регулируемой длиной 152,4 мм (6 дюймов).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.