DOCA0006FR-08

Points de plombage de l’appareil

Tous les appareils sont équipés de couvercles de plombage et de trois points de plombage pour empêcher l’accès aux connexions d’entrée, de sortie, de courant et de tension.

 

A

Points de plombage (3)

 

B

Couvercles plombables (2)

 

NOTE: Les couvercles plombables doivent être installés et scellés aux points de plombage avec le câble en acier. Utilisez un câble en acier d’un diamètre de 1,6 mm et d’une longueur de 152,4 mm réglable pour l’étanchéité.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.