DOCA0006ZH-08

测量仪密封点

所有测量仪都有密封盖和三个密封点,以防止接触输入、输出、电流和电压连接。

 

A

密封点 (3)

 

B

可密封盖 (2)

 

注: 必须安装可密封盖,并用钢缆密封至密封点。使用直径 1.6 mm、长度为 152.4 mm 且可调节的钢缆进行密封。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.