DOCA0006ZH-08

实时时钟 (RTC) 控制模式

在 RTC 控制模式下,费率切换由实时时钟触发。

可以使用显示屏配置 RTC 控制模式。配置包括调度模式的选择以及根据调度模式设置 1 个或 2 个调度器。

RTC 触发的 2 种调度模式是:

  • 日模式:工作日和周末共享相同的峰值和非峰值持续时间,只需设置 1 个调度程序。

  • 周模式:工作日和周末的费率管理分开控制,应设置 2 个调度器。

 

工作日

周末

日模式

周模式

一个调度器最多支持 4 个时段(Ta、Tb、Tc 和 Td)和 4 种费率(T1、T2、T3 和 T4)。如果任何相邻的时段都具有不同的费率,则可将 Ta、Tb、Tc 或 Td 指定给任何费率。一个有效的调度器总是从 Ta 时段开始,不允许跳过时段。

设置调度器时,应该为每个目标费率定义费率切换时间。在应用中,当达到设定的切换时间时,费率会自动切换。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.