DOCA0006RU-08

Режим управления часами реального времени (RTC)

В режиме управления часами реального времени (RTC) переключение тарифов обеспечивается часами реального времени.

Для настройки режима управления часами реального времени (RTC) можно использовать дисплей. Конфигурирование включает выбор режима графиков и настройку 1 или 2 планировщиков в зависимости от режима графиков.

Триггер часов реального времени (RTC) поддерживает 2 режима графиков:

  • Суточный режим: в выходные и рабочие дни используются одни и те же периоды пиковой и сниженной нагрузки, и требуется настроить только 1 планировщик.

  • Недельный режим: управление тарифами в рабочие и выходные дни осуществляется раздельно, и требуется настроить 2 планировщика.

 

Рабочие дни

Выходные дни

Суточный режим

Недельный режим

Планировщик поддерживает до 4 сегментов времени (Ta, Tb, Tc и Td), используемых для установки до 4 тарифов (T1, T2, T3 и T4). Вы можете установить для сегментов Ta, Tb, Tc или Td любой тариф, если сегмент времени, граничащий с настраиваемым сегментом, имеет другой тариф. Для правильной работы планировщика требуется, чтобы он обязательно начинался с сегмента Ta и не было пропущенных сегментов времени.

При настройке графика необходимо определить время переключения тарифов для каждого целевого тарифа. В приложении при наступлении заданного времени переключения тариф переключается автоматически.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.