DOCA0006ES-08

Ajustes de la comunicación Modbus

Antes de la comunicación con el dispositivo utilizando el protocolo Modbus, utilice la pantalla para configurar los siguientes ajustes:

Ajustes

Valores posibles

Baud rate

9600 Baud

19200 Baud

38400 Baud

Parity

Odd

Even

None

NOTA: Número de bits de parada = 1

Address

1 – 247

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.