DOCA0006ZH-08

Modbus 通信设置

使用 Modbus 协议与设备通信之前,请使用显示屏配置以下设置:

设置

可能的值

Baud rate

9600 Baud

19200 Baud

38400 Baud

Parity

Odd

Even

None

注: 停止位数 = 1

Address

1 – 247

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.