Procédure de configuration des capteurs PowerTag Energy ●63 et M250/630 avec la page Web
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Sélectionnez pour afficher la liste des appareils sans fil appariés. Pour plus d'informations sur la détection d'appareils sans fil, consultez la section Principe d'appariement. Résultat : la liste des appareils appariés s'affiche. ![]() |
|
2 |
Sélectionnez un appareil sans fil et cliquez sur l'icône de crayon pour en modifier la configuration. Résultat : les paramètres des appareils de surveillance d'énergie s'affichent. NOTE: Les capteurs PowerTag Energy F160 et Rope ont des paramètres supplémentaires.
Consultez la section Procédure de configuration des capteurs PowerTag Energy F160 et Rope avec la page Web.
|
|
3 |
Renseignez le champ de l'appareil sans fil. |
|
4 |
Renseignez le champ de l'appareil sans fil. |
|
5 |
Sélectionnez une option dans la liste . |
|
6 |
Dans , sélectionnez l’ordre des phases du compteur, selon le câblage du tableau physique (de la gauche vers la droite). |
|
7 |
Sélectionnez une option dans .
|
|
8 |
Sélectionnez une option dans .
|
|
9 |
Sélectionnez l'ampérage du disjoncteur dans la liste pour calculer le pourcentage des charges. |
|
10 |
Le cas échéant, entrez la valeur du compteur d'énergie dans le champ . Cliquez sur ou entrez la valeur 0 pour réinitialiser le compteur d'énergie partielle. |
|
11 |
Compteur fonctionnement charge : ce compteur indique en heures le temps de fonctionnement de la charge. La charge est sous tension et le courant passe vers/depuis la charge au-dessus du seuil défini. La valeur par défaut de ce champ est 60 secondes. Vous pouvez configurer une valeur de 60 à 1 000 000 heures. |
|
12 |
Charge fonctionne quand puissance >= : le compteur de temps de fonctionnement de la charge ne s'incrémente que si la puissance est supérieure ou égale à la valeur définie. Vous pouvez indiquer une valeur de 10 à 15000 W. |
|
13 |
Cliquez sur pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur pour rétablir les paramètres. |
Pour plus d'informations, consultez la documentation Remplacement de passerelle défectueuse.