DOCA0157ES-09

Procedimiento de configuración de PowerTag Energy ●63 y M250/630 con página web

Paso

Acción

1

Navegue hasta Configuración > Dispositivos > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de los dispositivos inalámbricos emparejados. Para obtener más información sobre el descubrimiento de dispositivos inalámbricos, consulte Principio de emparejamiento.

Resultado: Se muestra una lista con los dispositivos emparejados.

2

Seleccione el dispositivo inalámbrico que desee y haga clic en el icono del lápiz para modificar la configuración del dispositivo de supervisión de energía seleccionado.

Resultado: se muestran los parámetros de los dispositivos de supervisión de energía.

NOTA: PowerTag Energy F160 y Rope tienen parámetros adicionales. Consulte Procedimiento de configuración de PowerTag Energy F160 y Rope con página web.

3

Especifique el Nombre de la carga del dispositivo inalámbrico.

4

Especifique la Etiqueta del dispositivo inalámbrico.

5

Seleccione el Uso.

6

Seleccione la Secuencia de fases para definir la secuencia de fases del contador en función del cableado del panel físico (de izquierda a derecha).

7

Seleccione la Posición de montaje.

  • Superior: el sensor PowerTag se instala en la parte superior del dispositivo (interruptor automático o disyuntor).

  • Inferior: el sensor PowerTag se instala en la parte inferior del dispositivo (interruptor automático o disyuntor).

8

Seleccione la posición 24 V CC.

  • Superior: hay 24 V CC conectados a los terminales de alimentación superiores del dispositivo (interruptor automático o disyuntor).

  • Inferior: hay 24 V CC conectados a los terminales de alimentación inferiores del dispositivo (interruptor automático o disyuntor).

9

Seleccione el calibre del interruptor automático en la lista Calibre del interruptor automático asociado (A) para calcular el porcentaje de cargas.

10

Si se solicita, especifique el valor del contador de energía en el campo Energía parcial. Haga clic en Restablecer o bien introduzca el valor 0 para restablecer el contador de energía parcial.

11

Contador funcionamiento carga (horas): Este contador indica el tiempo de funcionamiento de la carga en horas. La carga está alimentada y la alimentación fluye hacia/desde la carga por encima del valor de umbral establecido. El valor predeterminado de este campo es 60 segundos. Puede establecer este valor entre 60 segundos y 1 000 000 horas.

12

Carga funciona cuando potencia >=: El contador de tiempo de funcionamiento de la carga aumenta solo cuando la potencia es superior o igual al valor establecido. Puede establecer el valor entre 10 W y 15 000 W.

13

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

NOTA: Se recomienda crear un archivo de copia de seguridad y guardarlo en el PC mediante la función de copia de seguridad que encontrará en el menú Mantenimiento de la página web. El archivo se guardará automáticamente con el nombre backup.dat. Se utilizará en caso de avería y sustitución de la pasarela.

Para obtener más información, consulte Sustitución de pasarela no operativa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?