DOCA0157ES-09

Supervisión de estados

Módulo de control PowerTag 2DI 230 V Módulo

La supervisión solo de estado se realiza con el módulo de control PowerTag 2DI 230 V (referencia A9XMC2D3).

Esta solución permite conocer fácilmente el estado de dos contactos o realizar un encadenamiento tipo margarita OF/SD.

La puesta en marcha y la retirada de servicio se realizan a través de las páginas web.

NOTA: En caso de pérdida de comunicación, se utiliza el pulsador para la retirada de servicio (>240 s).

Para poner en marcha o retirar del servicio el módulo 2DI 230 V de control PowerTag, consulte Puesta en marcha de dispositivos inalámbricos con las páginas web o consulte Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

Para configurar el módulo 2DI 230 V de control PowerTag, consulte el siguiente procedimiento o Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

Paso

Acción

1

Haga clic en Iniciar la búsqueda para detectar los dispositivos inalámbricos conectados a la pasarela PowerTag Link.

Resultado: Se muestran los dispositivos inalámbricos detectados y se asigna una dirección Modbus a cada dispositivo.

2

Seleccione el dispositivo inalámbrico que desee y haga clic en el icono del lápiz para modificar la configuración del dispositivo inalámbrico seleccionado.

3

Especifique el Nombre de la carga de la Entrada 1.

4

Especifique la Etiqueta de la Entrada 1.

5

Seleccione el Uso en la lista desplegable.

6

Seleccione el Tipo de configuración en la lista desplegable.

7

Seleccione el Contacto en la lista desplegable.

8

Repita estos pasos para la Entrada 2.

9

Haga clic en Aplicar cambios para guardar la configuración. Haga clic en Cancelar cambios para restaurar la configuración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?