2508_Wiser_KNX

Gestion de l'accès à distance via SpaceLogic KNX Remote Service

L'application mobile permet aux utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés d'activer ou de désactiver les réglages d'accès à distance pour leurs contrôleurs. Ces réglages sont essentiels pour sécuriser la configuration à distance et l'accès via les technologies VPN.

Accès aux réglages VPN

Pour gérer les réglages VPN:

  1. Ouvrez l'application mobile.

  2. Accédez à: Réglages > Gestion du domicile > sélectionnez votre contrôleur.



Les réglages VPN correspondent directement aux options de configuration disponibles dans le plug-in Gestion sur le contrôleur.

Options VPN disponibles

Deux réglages liés au VPN sont disponibles:

Réglage de l’application

Réglage du plug-in Gestion correspondant

Configuration à distance du projet

VPN WireGuard

Accès au contrôleur à distance

OpenVPN

Ces options ne sont visibles que si:

  • Vous êtes le propriétaire du contrôleur sélectionné, ou

  • Vous disposez d'un accès Admin ou Intégrateur Système.

Si votre niveau d'accès est Famille, l'écran s'affichera dans son format standard sans ces options.

Comprendre les options

Configuration à distance du projet

Ce réglage permet à votre intégrateur système d'accéder à distance à votre installation KNX et de la configurer en toute sécurité à l'aide de l’application ETS ou de eConfigure KNX, à condition qu'il soit abonné au service SpaceLogic KNX Remote de Schneider Electric. Consultez le guide d'utilisation SpaceLogic KNX Remote disponible ici.

  • Lorsque cette option est activée, un tunnel VPN WireGuard sécurisé est établi entre votre contrôleur et l'intégrateur via le cloud.

  • Vous pouvez désactiver ce tunnel à tout moment en désactivant l’interrupteur (Off).


Accès au contrôleur à distance

Cette option permet un accès distant sécurisé à votre contrôleur à l'aide d'OpenVPN.

  • Comme pour le réglage précédent, cela nécessite un abonnement actif à SpaceLogic KNX Remote par votre intégrateur système. Consultez le guide d'utilisation SpaceLogic KNX Remote disponible ici.

  • Une fois cette option activée, la configuration à distance devient possible via une connexion sécurisée.

Détails de l'interface utilisateur

  • L'écran affiche deuxinterrupteurs à bascule et deuxicônes en forme de point d'interrogation .

  • Appuyez sur pour ouvrir une boîte de dialogue contenant des informations plus détaillées sur le réglage correspondant.

Gestion des erreurs

Dans certains cas, l'application peut ne pas être en mesure de récupérer les réglages VPN depuis le contrôleur. Si cela se produit, le message suivant s’affiche:

«Impossible de charger les réglages du tunnel pour la connexion à distance à partir du contrôleur. Veuillez réessayer plus tard.»


Lorsque cela se produit:

  • Les deuxoptions VPN apparaîtront comme inactives (grisées).

  • Vous pouvez essayer d’actualiser l'écran en tirant vers le bas pour recharger.

  • Si le problème persiste, réessayez plus tard.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?