EIO0000004204.07

Installazione HDD/SSD

Nell'Advanced Box si possono installare 2 HDD o SSD e 1 HDD o SSD nello Standard Box.

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Il modello CC è progettato per l'uso a 24 Vcc, e il modello CA è progettato per l'uso da 100 a 240 Vca. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC o CA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
DANNI AL DISPOSITIVO DI MEMORIA E PERDITA DI DATI
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche prima di qualsiasi contatto con un dispositivo di memoria installato.
  • Utilizzare solo i nostri dispositivi di memoria opzionali per questo prodotto.
  • Accertarsi di eseguire regolarmente il backup dei dati.
  • Verificare che il dispositivo di memorizzazione sia orientato correttamente prima di inserirlo.
  • Non piegare, far cadere o colpire il dispositivo di memorizzazione.
  • Non toccare i connettori del dispositivo di memorizzazione.
  • Non smontare o modificare il dispositivo di memorizzazione.
  • Mantenere asciutto il dispositivo di memorizzazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
ATTENZIONE
VIBRAZIONI ECCESSIVE
Proteggere l'HDD da vibrazioni e impatti durante l'installazione o la rimozione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Adottare le necessarie misure di protezione dalle scariche elettrostatiche prima di rimuovere il coperchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.
  3. Rimuovere le 5 viti dalla copertura dello sportellino di manutenzione e far scorrere la copertura per rimuovere.
  4. Inserire la HDD o la SSD nel vano.
    Advanced Box: 2 vani (fare riferimento a quanto segue)
    Standard Box : 1 vano
    1. Disk 2

    2. Disk 1

  5. Per rimuovere la HDD o la SSD, tirare la linguetta.

    A. Linguetta

  6. Riposizionare il coperchio dello sportellino di manutenzione e stringere le viti.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.