EIO0000004203.07

Instalación de HDD/SSD

Puede instalar 2 HDD o SDD al Advanced Box y 1 HDD o SDD al Standard Box.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
DAÑOS AL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y PÉRDIDA DE DATOS
  • Corte la alimentación eléctrica antes de entrar en contacto con un dispositivo de almacenamiento instalado.
  • Use solamente nuestros dispositivos de almacenamiento opcionales para este producto.
  • Asegúrese de realizar copias de seguridad periódicas de los datos.
  • Confirme que el dispositivo de almacenamiento esté correctamente orientado antes de insertarlo.
  • No doble, golpee ni deje caer el dispositivo de almacenamiento.
  • No toque los conectores del dispositivo de almacenamiento.
  • No desmonte ni modifique el dispositivo de almacenamiento.
  • Mantenga el dispositivo de almacenamiento seco.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
ATENCIÓN
VIBRACIÓN EXCESIVA
Proteja el HDD contra vibraciones y golpes cuando lo instala o lo saca.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
DESCARGA ELECTROSTÁTICA
Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
  3. Quite cinco tornillos de la cubierta de la escotilla de mantenimiento y deslice la cubierta para quitarla.
  4. Inserte el HDD o SSD en la ranura.
    Advanced Box: 2 ranuras (consulte lo siguiente)
    Standard Box: 1 ranura
    1. Disco 2

    2. Disco 1

  5. Cuando quite el HDD o SDD, tire la lengüeta.

    A. Lengüeta

  6. Vuelva a poner la cubierta de la escotilla de mantenimiento y ajuste los tornillos.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.