EIO0000004205.07

HDD/SSD安装

您可以将2个HDD(硬盘)或SSD(固态硬盘)安装到主机模块,将1个HDD或SSD安装到标准主机模块。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc,交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前,务必检查您的装置是直流还是交流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
存储设备损坏和数据丢失
  • 在与已安装的存储设备进行任何接触之前,请断开所有电源。
  • 仅使用本产品的可选存储设备。
  • 务必定期备份数据。
  • 插入前请确认存储设备的方向正确。
  • 请勿弯曲、跌落或撞击存储设备。
  • 请勿触摸存储设备接口。
  • 请勿拆解或改装存储设备。
  • 使存储设备保持干燥。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
小心
过度振动
在安装或拆卸时,请勿使 HDD 受到振动和冲击。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
静电释放
拆卸护盖前,请采取必要的防静电措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 切断主机模块的电源。
  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。
  3. 卸下检修舱盖的5个螺钉,滑动舱盖将其卸下。
  4. 将HDD或SSD插入插槽。
    高级主机模块:2 插槽 (请参阅以下内容)
    标准主机模块:1 插槽
    1. Disk 2

    2. Disk 1

  5. 卸下 HDD 或 SSD 时,拉动舌片。

    A. 舌片

  6. 装回检修舱盖并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.