EIO0000004204.07

Installazione M.2 SSD

Di seguito si descrive come installare la scheda M.2 SSD. Le dimensioni della scheda M.2 SSD sono conformi al Tipo 2242. M.2 SSD diventa Disk 0.

Per installare l'M.2 SSD occorre il kit di raffreddamento M.2 opzionale. Acquistare e installare con la seguente procedura.

M.2 Kit di raffreddamento per Advanced Box: HMIYP6HSM2A*1
M.2 Kit di raffreddamento per Standard Box: HMIYP6HSM2S

*1 Se si utilizza l'Advanced Box con il kit VENTOLA, non occorre il kit di raffreddamento M.2.

Contenuto della confezione del kit di raffreddamento M.2

Per Advanced Box:

Per Standard Box:

  1. Tampone dissipatore di calore (per il fondo)

  2. Tampone dissipatore di calore (per la sommità)

  3. Dissipatore di calore

  4. Viti del dissipatore di calore

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Il modello CC è progettato per l'uso a 24 Vcc, e il modello CA è progettato per l'uso da 100 a 240 Vca. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC o CA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
DANNI AL DISPOSITIVO DI MEMORIA E PERDITA DI DATI
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche prima di qualsiasi contatto con un dispositivo di memoria installato.
  • Utilizzare solo i nostri dispositivi di memoria opzionali per questo prodotto.
  • Accertarsi di eseguire regolarmente il backup dei dati.
  • Verificare che il dispositivo di memorizzazione sia orientato correttamente prima di inserirlo.
  • Non piegare, far cadere o colpire il dispositivo di memorizzazione.
  • Non toccare l'interno del dispositivo di memorizzazione o i suoi connettori.
  • Non smontare o modificare il dispositivo di memorizzazione.
  • Mantenere asciutto il dispositivo di memorizzazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Adottare le necessarie misure di protezione dalle scariche elettrostatiche prima di rimuovere il coperchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.
  3. Rimuovere le 5 viti dalla copertura dello sportellino di manutenzione e far scorrere la copertura per rimuovere.
  4. Distaccare la pellicola protettiva dalla parte inferiore del tampone del dissipatore di calore e posizionarlo nell'area di installazione della scheda M.2 SSD. Rimuovere anche la pellicola protettiva dalla superficie superiore del tampone del dissipatore di calore. Se si utilizza l'Advanced Box con il kit VENTOLA, questa procedura non è necessaria.
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  5. Rimuovere la vite dall'area di installazione della scheda M.2 SSD sul prodotto.
    NOTA: Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  6. Come mostrato di seguito, inserire la scheda M.2 SSD in diagonale, quindi spingere dall'alto.
  7. Fissare la scheda M.2 SSD con la vite rimossa al passo 5.
    NOTA:
    • Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.

    • La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Distaccare la pellicola protettiva dalla parte inferiore del tampone superiore del dissipatore di calore e posizionarlo sulla scheda M.2 SSD. Rimuovere anche la pellicola protettiva dalla superficie superiore del tampone del dissipatore di calore. Se si utilizza l'Advanced Box con il kit VENTOLA, questa procedura non è necessaria.
  9. Inserirlo nel dissipatore di calore e fissarlo con le viti.
    Se si utilizza l'Advanced Box con il kit VENTOLA, questa procedura non è necessaria.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  10. Riposizionare il coperchio dello sportellino di manutenzione e stringere le viti.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.