EIO0000004203.07

Instalación de M.2 SSD

A continuación se describe cómo instalar la tarjeta M.2 SSD. El tamaño de la tarjeta M.2 SSD se ajusta al Tipo 2242. M.2 SSD se convierte en el Disk 0.

Cuando instala la M.2 SSD, se requiere el kit de enfriamiento de M.2 opcional. Cómprelo e instálelo usando los siguientes pasos.

Kit de enfriamiento M.2 para Advanced Box: HMIYP6HSM2A*1
Kit de enfriamiento M.2 para Standard Box: HMIYP6HSM2S

*1 Si usa el Advanced Box con el kit del ventilador, el kit de enfriamiento de M.2 no es necesario.

Contenido del paquete del kit de enfriamiento de M.2

Para Advanced Box:

Para Standard Box:

  1. Almohadilla para el disipador térmico (para la parte inferior)

  2. Almohadilla para el disipador térmico (para la parte superior)

  3. Disipador térmico

  4. Tornillos para el disipador térmico

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
  • Use solamente la tensión especificada cuando utilice este producto. El modelo de CC está diseñado para usar 24 Vcc and el modelo de CA está diseñado para usar de 100 a 240 Vca. Compruebe siempre si el dispositivo recibe alimentación de CC o CA antes de aplicar energía eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
DAÑOS AL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y PÉRDIDA DE DATOS
  • Corte la alimentación eléctrica antes de entrar en contacto con un dispositivo de almacenamiento instalado.
  • Use solamente nuestros dispositivos de almacenamiento opcionales para este producto.
  • Asegúrese de realizar copias de seguridad periódicas de los datos.
  • Confirme que el dispositivo de almacenamiento esté correctamente orientado antes de insertarlo.
  • No doble, golpee ni deje caer el dispositivo de almacenamiento.
  • No toque la parte interior del dispositivo de almacenamiento, ni los conectores.
  • No desmonte ni modifique el dispositivo de almacenamiento.
  • Mantenga el dispositivo de almacenamiento seco.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
DESCARGA ELECTROSTÁTICA
Tome las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar quitar la cubierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.
  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.
  3. Quite cinco tornillos de la cubierta de la escotilla de mantenimiento y deslice la cubierta para quitarla.
  4. Quite la lámina de protección del fondo de la almohadilla del disipador térmico inferior, y coloque la tarjeta M.2 SSD en el lugar. Quite también la lámina de protección de la superficie superior de la almohadilla del disipador térmico. Si usa el Advanced Box con el kit del ventilador, este paso no es necesario.
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  5. Quite el tornillo del área de instalación de la tarjeta M.2 SSD en el producto.
    NOTA: Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  6. Inserte la tarjeta M.2 SSD de manera diagonal, como se muestra a continuación, y empújela desde arriba.
  7. Asegure la tarjeta M.2 SSD con el tornillo que se quitó en el paso 5.
    NOTA:
    • Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

    • El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Quite la lámina de protección de la parte inferior de la almohadilla del disipador térmico superior, y coloque la tarjeta M.2 SSD. Quite también la lámina de protección de la superficie superior de la almohadilla del disipador térmico. Si usa el Advanced Box con el kit del ventilador, este paso no es necesario.
  9. Coloque el disipador térmico y sujételo con los tornillos.
    Si usa el Advanced Box con el kit del ventilador, este paso no es necesario.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  10. Vuelva a poner la cubierta de la escotilla de mantenimiento y ajuste los tornillos.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.