EIO0000004205.07

M.2 SSD 安装

下面介绍如何安装M.2 SSD卡。M.2 SSD 卡的尺寸与类型 2242 相符。M.2 SSD 成为 Disk 0

安装M.2 SSD时,需要可选的M.2冷却套件。使用以下步骤购买和安装。

用于高级主机模块的 M.2 冷却套件:HMIYP6HSM2A*1
用于标准主机模块的 M.2 冷却套件:HMIYP6HSM2S

*1 如果使用带有风扇套件的高级主机模块,不需要 M.2 冷却套件。

M.2 冷却套件装箱物品

高级主机模块:

标准主机模块:

  1. 散热器垫(底部)

  2. 散热器垫(顶部)

  3. 散热器

  4. 用于散热器的螺钉

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc,交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前,务必检查您的装置是直流还是交流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
存储设备损坏和数据丢失
  • 在与已安装的存储设备进行任何接触之前,请断开所有电源。
  • 仅使用本产品的可选存储设备。
  • 务必定期备份数据。
  • 插入前请确认存储设备的方向正确。
  • 请勿弯曲、跌落或撞击存储设备。
  • 请勿触摸存储设备内部或其接口。
  • 请勿拆解或改装存储设备。
  • 使存储设备保持干燥。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
静电释放
拆卸护盖前,请采取必要的防静电措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 切断主机模块的电源。
  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。
  3. 卸下检修舱盖的5个螺钉,滑动舱盖将其卸下。
  4. 剥离底部散热器垫下面的保护膜,然后将其放置在 M.2 SSD 卡安装区域中。同时剥离散热器垫上表面的保护膜。如果使用带有风扇套件的高级主机模块,不需要此步骤。
    1. 高级主机

    2. 标准主机模块

  5. 卸下产品上M.2 SSD卡安装区域的螺钉。
    注: 建议使用1号十字螺丝刀。
    1. 高级主机

    2. 标准主机模块

  6. 如下图所示,沿对角线插入M.2 SSD卡,然后从上方推动。
  7. 用步骤5中卸下的螺钉固定M.2 SSD卡。
    注:
    • 建议使用1号十字螺丝刀。

    • 需要 0.2 N•m (1.77 lb-in) 的力矩。

  8. 剥离上部散热器垫下面的保护膜,将散热器垫放置在 M.2 SSD 卡上。同时剥离散热器垫上表面的保护膜。如果使用带有风扇套件的高级主机模块,不需要此步骤。
  9. 放入散热器,并用螺钉固定。
    如果使用带有风扇套件的高级主机模块,不需要此步骤。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
    1. 高级主机

    2. 标准主机模块

  10. 装回检修舱盖并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.