EIO0000004204.07

Montaggio a parete nell'installazione del vano PCI/PCIe

Se il vano PCI/PCIe è collegato all'Advanced Box, per il montaggio a parete è necessario un adattatore opzionale piatto/a parete.

Adattatore piatto/a parete: HMIYP6ADFMA

Procedura di installazione

  1. Utilizzare le viti dell'adattatore piatto/a parete per montarlo sul prodotto.
    (Attaccarlo sia nella parte bassa che nella parte alta del prodotto).
    NOTA:
  2. Installare il prodotto sul panello o sulla parete con le viti M4 (q.tà 4).
    NOTA:
    • La coppia necessaria è 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Per evitare temperature elevate all'interno dell'apparato, montare il prodotto completamente in orizzontale o verticale.

    • Se lo si installa in verticale, il lato interfaccia (il fondo del prodotto) deve essere rivolto verso il basso.

    • Se lo si installa in orizzontale, il dissipatore di calore deve essere rivolto verso l'alto.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.