EIO0000004203.07

Montaje en la pared cuando se instala la ranura PCI/PCIe

Cuando la ranura PCI/PCIe está conectada al Advanced Box, el montaje en la pared requiere un adaptador opcional de montaje plano/pared.

Adaptador de montaje en superficie plana/pared: HMIYP6ADFMA

Procedimiento de instalación

  1. Utilice los tornillos del adaptador de montaje plano/pared para fijarlo al producto.
    (Fíjelo tanto en la parte superior como en la inferior del producto).
    NOTA:
  2. Instale el producto en el panel o la pared con tornillos M4 (4 piezas).
    NOTA:
    • El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente elevadas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente vertical u horizontal.

    • Cuando se monta el producto verticalmente, el lado de la interfaz (la parte inferior del producto) debe estar orientado hacia abajo.

    • Al montar el producto de manera horizontal, el disipador térmico debe estar orientado hacia arriba.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.