EIO0000004205.07

安装 PCI/PCIe 插槽时的墙壁安装

当 PCI/PCIe 插槽连接到高级主机模块时,墙壁安装需要可选的平面/墙壁安装适配器。

平面/墙壁安装适配器: HMIYP6ADFMA

安装过程

  1. 使用平面/墙壁安装适配器的螺钉将其附加到产品。
    (同时附在产品的顶部和底部。)
    注:
  2. 用M4螺钉(4个)将产品安装到面板或墙壁上。
    注:
    • 需要 1.5 N•m (13.3 lb-in) 的力矩。

    • 为防止产品内部出现异常高温,请完全垂直或水平安装产品。

    • 垂直安装产品时,接口端 (产品底部) 必须朝下。

    • 水平安装产品时,散热器必须朝上。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.