DOCA0006ES-08

Ajustes predeterminados del modo de configuración

Función

Ajustes de fábrica

Cableado

Trifásico, 4 hilos; Conexión de dirección del TT; 3 TI en I1, I2 e I3

Relación TI

Secundario del TI = 5 A; Primario del TI = 5 A

Relación TV

NA

Frecuencia nominal

50 Hz

Orden de fase nominal

A-B-C

Fecha/hora

1-Ene-2000/00:00:00

Tarifas múltiples

Desactivar

Demanda

Método: bloque deslizante; Intervalo: 15 minutos

Registro de demanda de potencia

Desactivar

Registro de energía

Desactivar

Salidas digitales

Desactivar

Entradas digitales

Estado de entrada

Salida de impulsos

100 impulso/kWh; amplitud de impulso: 100 ms

Comunicaciones

Velocidad en baudios: = 19200; Paridad = Par; Dirección = 1

Contraseña

Alta: 0010; Baja: 0000

Alarmas

Desactivar

Pantalla del panel frontal LCD

Retroiluminación: 4; Contraste 5

Modo de pantalla del panel frontal

Pantalla completa: Activar; Desplazamiento automático: Desactivar

Idioma

Inglés

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.