DOCA0006ZH-08

默认配置模式设置

功能

出厂设置

接线

3PH4W;VT 直接连接;I1、I2 和 I3 上的 3 个 CT

CT 比

CT 次级 = 5 A;CT 初级 = 5 A

VT 比

不适用

额定频率

50 Hz

标称相序

A-B-C

日期/时间

2000 年 1 月 1 日/00:00:00

复费率

禁用

需量

方法:滑动区块;间隔:15 分钟

功率需量日志

禁用

电能日志

禁用

数字输出

禁用

数字输入

输入状态

脉冲输出

100 次脉冲/kWh,脉冲宽度:100 毫秒

通讯

波特率 = 19200;奇偶校验 = 偶;地址 = 1

密码

高:0010;低:0000

报警

禁用

前面板显示屏 LCD

背光:4;对比度:5

前面板显示屏模式

全屏:启用;自动滚动:禁用

语言

英语

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.