DOCA0006RU-08

Настройки режима конфигурации по умолчанию

Функция

Заводские настройки

Подключение

3PH4W; подключение направления ТН; 3 ТТ на I1, I2 и I3

Коэффициент ТТ

Вторичный ТТ = 5 A; первичный ТТ = 5 A

Коэффициент ТН

н/д

Номинальная частота

50 Hz

Номинальный порядок фаз

A-B-C

Дата/время

1-января-2000/00:00:00

Несколько тарифов

Выкл.

Потребление

Сетод: скользящий блок; интервал: 15 минут

Журнал потребления мощности

Выкл.

Журнал энергии

Выкл.

Цифровые выходы

Выкл.

Цифровые входы

Состояния входов

Импульсный выход

100 имп./кВт*ч, ширина импульса: 100 мс

Связь

Скорость передачи в бодах = 19200; парность = четная; адрес = 1

Пароль

Высок.: 0010; низк.: 0000

Сигналы

Выкл.

ЖК-дисплей передней панели

Подсветка: 4; контрастность: 5

Режим дисплея передней панели

Полный экран: вкл.; автоматическая прокрутка: Выкл.

Язык

английский;

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.