DOCA0006FR-08

Paramètres du mode de configuration par défaut

Fonction

Paramètres d’usine

Câblage

Triphasé 4 fils (3PH4W) ; connexion directe TT ; 3 TC sur I1, I2, et I3

Rapport TC

Secondaire TC = 5 A ; primaire TC = 5 A

Ratio TT

N/A

Fréquence nominale

50 Hz

Ordre de phases nominal

Ph1-Ph2-Ph3

Date/heure

1-Jan-2000/00:00:00

Multitarif

Désactiver

Valeur moyenne

Méthode : intervalle glissant ; Intervalle : 15 minutes

Journal des valeurs moyennes de puissance

Désactiver

Journal d’énergie

Désactiver

Sorties logiques

Désactiver

Entrées logiques

État d'entrée

Sortie à impulsions

100 impulsions/kWh, largeur d’impulsion : 100 ms

Communications

Vitesse de transmission = 19200 ; Parité = paire ; Adresse = 1

Mot de passe

Haut : 0010 ; bas : 0000

Alarmes

Désactiver

Afficheur à cristaux liquides sur panneau avant

Rétroéclairage : 4 ; Contraste : 5

Mode d’affichage du panneau avant

Plein écran : Activé ; Défilement automatique : Désactiver

Langue

Anglais

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.