DOCA0006RU-08

Другие характеристики

В следующей таблице приведены другие характеристики счетчика:

Характеристики

Описание

Сброс

Epart

Значения энергии на одну фазу, частичные, по тарифу

Минимальное и максимальное значения

Значения пикового потребления

Локальная или удаленная настройка

Тип системы распределения

Трехфазная, 3-проводная или 4-проводная, с 1, 2 или 3 трансформаторами тока

Однофазная, 2-проводная или 3-проводная, с 1 или 2 трансформаторами тока, с трансформаторами напряжения или без

Номинал трансформаторов тока

Первичная обмотка 5–32767 А

Вторичная обмотка 5 А, 1 А

Номинал трансформаторов напряжения

Первичная обмотка 1000000 Вмакс

Вторичная обмотка 100, 110, 115, 120

Метод расчета потребления тока

От 1 до 60 минут

Метод расчета потребления мощности

От 1 до 60 минут

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.