DOCA0006ES-08

Otra características

La siguiente tabla enumera otras características de la central de medida:

Características

Descripción

Restablecimiento

Eparc

Valores de energía por fase, parciales y por tarifa

Valores mínimos y máximos

Valores de demanda punta

Configuración local o remota

Tipo de sistema de distribución

Trifásico de tres o cuatro hilos con 1, 2 o 3 TI

Monofásico de dos o tres hilos con 1 o 2 TI, con o sin TT

Valor nominal de los transformadores de intensidad

Primario de 5 A a 32767 A

Secundario de 5 A, 1 A

Valor nominal de los transformadores de tensión

Vmáx primario de 1000000

Secundario de 100, 110, 115, 120

Método de cálculo de demanda de intensidad

De 1 a 60 minutos

Métodos de cálculo de demanda de potencia

De 1 a 60 minutos

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.