DOCA0006ZH-08

其他特性

下表列出了测量仪的其他特性:

特性

描述

重置

Epart

每相、部分、按费率划分的电能值

最小值和最大值

峰值需量值

本地或远程设置

配电系统类型

3 相 3 线或 4 线带 1、2 或 3 个 CT

单相 2 线或 3 线带 1 或 2 个 CT,带或不带 VT

电流互感器额定值

主电流互感器 5 至 32767 A

次电流互感器 5 A、1 A

电压互感器额定值

主电压 1000000 Vmax

次电压 100 V、110 V、115 V、120 V

电流需量计算方法

1 至 60 分钟

功率需量计算方法

1 至 60 分钟

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.