DOCA0006FR-08

Maximum de la valeur moyenne

L’appareil conserve en mémoire non volatile des valeurs moyennes de fonctionnement maximales appelées « maximum de valeur moyenne ». Ce maximum correspond à la valeur (absolue) la plus élevée pour chacune de ces mesures depuis la dernière réinitialisation.

Vous pouvez réinitialiser les valeurs moyennes maximales à partir de l’afficheur de l’appareil. Vous devez réinitialiser le maximum de la valeur moyenne après avoir modifié la configuration de base de l’appareil, par exemple le rapport de transformation (TC) ou la configuration du réseau électrique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.