DOCA0006ZH-08

峰值需量

测量仪会在非易失性内存中保留一个运行需量最大值,该值称为“峰值需量”。峰值是自上次复位后每个读数的最高值(绝对值)。

您可以从测量仪显示屏中重置峰值需量值。应该在更改测量仪基本设置(如电流互感器变比或电力系统配置)之后,重置峰值需量。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.