DOCA0191ZH–05

IP20 可选保护盖

IP20 保护盖是可选保护盖,用于遮盖接触器与过载继电器(当安装在一起时)之间的主电源端子。

下表显示了保护盖与接触器和过载继电器的兼容性:

接触器

过载继电器

IP20 护盖型号

LC1G205-245C

LR9G115-225C

LA9G3704

LC1G300-475C

LR9G500C

LA9G3705

LC1G620C

LR9G630C

LA9G3706

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?