DOCA0191ZH–05

控制模块拆除

无需断开电源,亦可更换控制模块。

在更换接触器上的控制模块之前:

  • 拆除控制模块侧面的板(如有)

  • 拆除所有辅助触点模块。

按照以下步骤拆除控制模块:

  1. 拧下控制端子块的螺钉。

  2. 拆除控制端子块。

  3. 打开控制模块下方的翻盖。

  4. 用螺丝刀推动将控制模块固定在接触器上的螺钉。

  5. 将螺钉逆时针旋转 90°,解锁控制模块。

  6. 从接触器上拆下控制模块。

  7. 回收控制模块。

    注: 清洁接触器的可够到的部分,并目视检查接触器的总体状况。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?