DOCA0191ZH–05

安装换向连接套件

本节介绍如何在接触器的电源端子上安装换向连接套件。

  1. 将连接排置于接触器的上游和下游电源端子旁边。

  2. 安置连接排,以将线路或电机连接到其中一个接触器的电源端子上。

  3. 将螺钉和垫圈穿过连接排和电源端子插入。

  4. 以适当的扭矩拧紧螺钉。

接触器

工具

扭矩

螺钉

LC1G205-245C

艾伦内六角扳手

18 ± 1.8 N·m

M8

LC1G300-475C

内六角扳手

35 ± 3.5 N·m

M10

LC1G620C

内六角扳手

58 ± 5.8 N·m

M12

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?