DOCA0191ZH–05

安装辅助触点模块

安装前,确保辅助触点模块上的滑块应位于右侧。
  1. 将螺丝刀放在塑料盖一侧。
  2. 向内推护盖以将其拆下。
  3. 将辅助触点模块放在接触器上的固定孔处。
  4. 听到咔哒声,即表示其已自动锁定。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?