重量
本节介绍 TeSys Control-Giga 接触器 和 TeSys Protect-Giga 电子过载继电器 的重量。
|
设备 |
商业型号 |
重量 |
|---|---|---|
|
接触器 |
LC1G205-245C |
3.6 kg |
|
LC1G300-475C |
7.5 kg |
|
|
LC1G620C |
14 kg |
|
|
过载继电器 |
LR9G115-225C |
0.80 kg |
|
LR9G500C |
1.33 kg |
|
|
LR9G630C |
2.23 kg |