DOCA0191ZH–05

开关模块更换

  1. 打开控制模块下方的翻盖。
  2. 使用艾伦内六角扳手拧下开关模块螺钉(每个开关模块一个螺钉)。
  3. 向上推开关模块,将其解锁并移除。
    注: 清洁接触器的可够到的部分,并目视检查接触器的总体状况。
  4. 回收开关模块。
  5. 从盒中取出新的开关模块进行更换。
  6. 按下开关模块,将其锁定在接触器上。
  7. 以适当的扭矩拧紧开关模块螺钉(每个开关模块一个螺钉)。
  8. 将翻盖装回到控制模块上。
  9. 复位磨损诊断指示。

接触器

工具

艾伦内六角扳手的长度 (L)

扭矩

螺钉

LC1G205-245C

艾伦内六角扳手

≥ 95 mm

0.8 ± 0.08 N•m

M4

LC1G300-475C

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm

1 ± 0.1 N•m

M4

LC1G620C

艾伦内六角扳手

≥ 115 mm

3 ± 0.3 N•m

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?